This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2540:Linux/CC2540:Linux 中具有 c/c++(QT)的 CC2540 (串行端口)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594633/linux-cc2540-linux-cc2540-cc2540-serialport-in-linux-with-c-c-qt

器件型号:CC2540

工具/软件:Linux

大家好。 我想通过 CC2540 软件狗(串行端口)接收 Raspberry Pi 数据、该环境在 Linux 上实现。
是否有对 C / C ++的示例或引用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4825111、

    请参阅 Raspberry Pi 社区论坛。 此论坛仅支持 TI 处理器。

    此致、
    Kemal