This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:如何重建文件系统

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587870/linux-am5728-how-to-rebuild-filesystem

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我想知道如何重建文件系统以实现我重建的内核。

我通过执行"make linux"创建了更新的内核。 但是、我无法将更新的环境实施到 SD 卡。(我可以成功构建内核。)

这是我的 SDK 版本。

* SDK 版本:03.02.00.05

如果您知道可用于解决我的问题的可用信息,请您提出建议吗?

此致、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此 wiki 页面:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛格丽塔-圣

    我根据您建议的上述 URL 执行了文件系统的"构建"。
    但是、bitbake 工具的配方似乎执行了许多"do 提取"任务。
    因此、我认为我们需要为 Ubuntu 分配 HDD 大小。
    重新推荐的虚拟机 vare 的 HDD 大小为20GB、但我在构建虚拟机时为 Ubuntu 分配了30GB。

    但是,我面临着硬盘空间不足的问题。(我的牛仔试图分配60GB 的硬盘空间,但他也面临着硬盘空间不足的问题。)
    在对文件系统执行 bitbake 时,能否告诉我您为虚拟机分配了多少大小?
    (或者您的开发是桌面版?)

    此致、
    Machida