This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:LIDD 显示配置

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604585/omap-l138-lidd-display-configuration

器件型号:OMAP-L138

您好!

我将使用 L138芯片的 LIDD 接口来驱动显示屏。 目前、我遇到 LCD_HSYNC 线路导致一些噪声的问题、因此我想知道是否有办法使其始终为低电平或高电平?

当前模式(位[2:0])的 LIDD_CTRL 设置设置为100。  当我将其更改为011时、显示屏不再工作。 TRM 在总体架构部分中确实描述了 LCD_HSYNC: "光栅_时序_0寄存器完全定义了该信号的行为"。  因为我使用的是 LIDD、所以我不确定这是否适用。  

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    我已将此内容转发给 OMAP-L13x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!