This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBN:BeagleBone Green Wireless

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588711/linux-beaglebn-beaglebone-green-wireless

器件型号:BEAGLEBN

工具/软件:Linux

我正在尝试通过 WL18xx 系统构建脚本 (processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts)上的步骤在"BeagleBone Green Wireless (AM335x)"上运行802.11s 网状网络。

首先、我下载了"ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05"以按照网站上的设置步骤操作、但它不起作用。

在 “./build_wl18xx.sh update R8.7”之后,控制台出现“Your kernel headers are incomplete/not installed”(您的内核标头未完成/未安装)。 (请参阅下一张图片。)

我尝试使用命令"apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)"、但它不起作用。

 

然后、我下载"ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.x8-x86" 以执行设置步骤。

在 "../build_wl18xx.sh update R8.7"之后、出现控制台  

"内核配置无效。 include/generated /autoconf.h 或 include/config/auto.conf 缺失。"(请参阅下一张图片。)

我尝试 使用命令" sudo apt-get install autoconf "、但它不起作用。


我应该使用 "ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05"还是"ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.x-linux-x86"?

我如何解决问题以 使802.11s 网状网络在"BeagleBone Green Wireless (AM335x)"上运行?

请帮助解决问题、谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在"BeagleBone Green Wireless (AM335x)"上使用802.11s。 但我在台式电脑(64位)上尝试了 Ubuntu 14.04.5 LTS 的步骤。 内核版本为4.4.4.0-72-generic
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4913809:

    有关 WL18xx 相关问题、请使用我们的 WiLink 论坛。

    e2e.ti.com/.../307

    此致、
    帕维尔