This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:UART 问题

Guru**** 2547150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604513/am3354-uart-question

器件型号:AM3354

你好。 我正在使用 am3354处理器、操作系统为 RTEMS、引导配置引脚[0]至[11]-111011111111、[12]至[15]固定为- 0010、我无法访问 UART3引脚116、118。 如何配置控制寄存器模块以向 UART3 THR 发送字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是"UART3引脚116、118"? 您能否提供有关您正在尝试执行的操作的更多详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 MitySOM-335x 开发套件、我想通过 UART3_TX 发送数据、输出引脚为#116。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是第三方产品。 TI 没有此模块的文档。 UART3_TXD 可引脚多路复用为3个不同的处理器引脚。 我建议您联系 SOM 制造商获取文档和支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道与他在一起的是 GMII1_RXD2 / UART3_TXD / RGMII1_RD2 / MMC0_DAT4 / MMC1_DAT3 / UART1_RIN / McASP0_AXR1 / GPIO2 [19],在默认配置中,他是 GMII1_RXD2 (正如我对 AM335x_RIN 的理解,但我需要作为参考来配置它),但需要如何配置它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是偏移量0x938处的焊盘控制寄存器 CONF_MII1_RXD2。 控制模块基地址为0x44E1_0000、因此寄存器绝对地址为0x44E1_0938。 AM335x TRM Rev. P 的第9.2.2节介绍了 PAD 控制寄存器字段。您需要将 MUXMODE 设置为1并将 PULLUUDEN 设置为1、因此应将0x09写入该寄存器。 这会将引脚设置为 UART3_TXD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 当读取寄存器控制状态时、我会收到一条消息
    R0 = 0x80169E2C R8 = 0x80169CE4
    R1 = 0x00000000 R9 = 0x80169DD0
    R2 = 0x00000008 R10 = 0x80169DD0
    R3 = 0x00000000 R11 = 0x00002F6E
    R4 = 0x80117CD8 R12 = 0x40000113
    R5 = 0x8016A40C SP = 0x80169C28
    R6 = 0x80117CD8 LR = 0x800941A0
    R7 = 0x00000400 PC = 0x80093F88
    CPSR = 0x80000113 VEC = 0x00000004
    这在某种程度上与寄存器的可能错误寻址有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、TI 不支持您使用的操作系统。 我不能说这条消息的含义是什么。