This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/am3359:以太网端口

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588904/rtos-am3359-ethernet-ports

器件型号:AM3359

工具/软件:TI-RTOS

您好!

   可以在 TI-RTOS 中使用3个基于以太网的端口。 例如,我看到了一些努力来实现这一情况,两个是 EtherCAT,一个是 ethernet。  

  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NDK 支持多个处理多个驱动器。 如果器件论坛中有更多详细信息、我已将您的主题移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在寻找 EtherCAT 从站或 EtherCAT 主站?
    对于 EtherCAT 从站、这是可能的、但没有专门为此配置开发的示例。
    适用于 PRU-ICSS_EtherCAT 从站的最新 PRU-ICSS-Industrial 软件包、该软件包支持使用 PRU-ICSS 接口的 AM335x。 (如 processors.wiki.ti.com/.../PRU_ICSS_EtherCAT 所述)

    PRU-ICSS-Industrial 使用 Processor SDK RTOS。 AM335x 处理器 SDK RTOS 包含 TCP/IP CPSW 示例 NIMU_BasicExample_evmXXXX_armExampleproject (在 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_NDK 中介绍)

    David