This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:是否可以连接3个 SPI 闪存?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594662/66ak2g02-is-it-possible-to-attach-3-spi-flash-memory

器件型号:66AK2G02

尊敬的香榭丽舍

连接的 SPI 闪存的数量是否有任何限制、并且可以连接3个 SPI 闪存?

由于闪存大小限制并且很难在 SPI 闪存中找到较大的存储器大小、我的客户希望在 K2G 中附加2个额外的 SPI 闪存存储器以及1个 QSPI 闪存存储器、并且将在每个 SPI 闪存存储器中分配独立的函数。

您能不能告诉我您的想法吗?将2个 SPI 闪存和1个 QSPI 闪存连接到 K2G 是否存在任何限制?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第11.16.1节器件概述的 SPI 概述:

     "器件中有四个独立的 SPI 模块(SPI0、SPI1、SPI2和 SPI3)(请参阅图11-1281)。 所有这四个模块都支持多达两个外部器件(两个芯片选择)、并且能够同时作为主器件和从器件工作。 SPI 模块允许多个可编程芯片选择。 它通常用于器件与外部外设之间的通信。 典型应用包括到外部 I/O 的接口或通过移位寄存器、显示驱动器、SPI EEPROM 和模数转换器等器件进行的外设扩展。 SPI 模块可用于连接到串行闪存器件以进行引导。"

    因此、您可以在每个 SPI 模块上连接多达两个从器 件、这意味着您可以将2个 SPI 闪存和1个 QSPI 闪存连接到 K2G。  

    此致、  
    Yordan