主题中讨论的其他器件: OMAPL138、 PCM1802、 AUDK2G、 PCM1864、 66AK2G02
您好!
我处于将 OMAP-L138设计到新产品的开始阶段、并对其性能潜力有一些疑问。
我们需要在192kHz 的16输入/16输出通道上执行基本处理和延迟(高通/低通滤波、最高三阶)。 这是否合理地属于 DSP 的功能范围? 是否有一种在不实施整个系统的情况下确定这一点的方法(即根据发布的规格进行一些计算)?
数据表还提到 McASP 被设计成在其同时发送/接收信号的每个串行器上支持192kHz/32位音频。 如果可以生成适当的数据时钟、是否还可以使用 TDM 模式以16输入/24out 的速率传输?
谢谢、
Jeff