This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:从 NAND 闪存引导时出现问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604537/omap-l138-problem-with-boot-from-nand-flash

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件: CODECOMPOSER

您好!

我正在尝试使用 NAND 闪存中的安全 OMAP L138来启动我的定制板、我执行以下步骤:

1.使用 SecureHexAIS_OMAP-L138.exe 生成*。AIS 文件以解锁 JTAG、
2.使用 GenericSecureUartHost.exe 将其加载到电路板上、
3.使用 SecureHexAIS_OMAP-L138.exe 根据 DSP-hello world 程序(无限循环)准备*.AIS 文件,
4.使用 NAND_writer 将程序写入 NAND 闪存(并将 NAND 类型更改为8位宽度)
5.运行 SECURE_BOOT_NAND,将标头更改为加密。    


在最后一步中,SK_setUserKey( void *)返回0x7值,这意味着上下文正在使用中。  第4步和第5步是从运行的
使用 JTAG 的 CodeComposer 7。 使用生成*。AIS 文件

bootExitType=SECUREWITHSK
BOOTMODE=NONE

ROM ID:d800k008
器件修订版本2.1

感谢你的帮助、

最棒的地方
Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    这是哪个 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!  

    这来自用于 OMAP L138的安全内核 API。  

    此致、
    Peter