请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138、 SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我使用的是 SYSBIOS 6.34.03.19和 PDK_OMAPL138 1.01.00.02。 McASP 示例项目在 mcasp_drv.h 中有一个 typedef、它指定了驱动程序提供的各种缓冲区格式、但没有太多关于这些格式的确切信息。 但是、它确实提到了一个用户指南、对它进行了更多的解释。 我检查了驱动程序随附的 McASP_LLD_Design.pdf 文档、找到了对缓冲区格式的引用、但没有对定义的解释。 我是在找错地方、还是文档不完整?
如果此处提供的 EDMA 参数配置能够完成我所需的去交错(将每个接收到的通道放入一个单独的缓冲区)、这将会很方便、因此我想在不必要地修改代码之前进行检查。
Jeff