This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 OMAP5432 S-PBGA-N754的 Allegro 平面图

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586041/allegro-foot-print-for-omap5432-s-pbga-n754

大家好、我在寻找 OMAP5432 S-PBGA-N754的 Allegro 脚本、其中包括焊盘、阻焊层和模板 布局、有人知道我如何 获得它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 OMAP5论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 网站上未提供该器件的 Allegro 封装。 客户可能需要从 EVM PCB 布局文件中提取或需要创建一个布局文件。

    此致、
    SENTHIL