This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:定制板 DDR3配置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603221/am4376-custom-board-ddr3-configuration

器件型号:AM4376

我有一个基于 AM4376的定制板、带有一个16位 DDR3接口。

我正在使用 U-boot 2016。  我可以在 board/ti/am43xx/board.c 中看到 SDRAM_init 函数

由于我在定制板中有一个16位 DDR3接口,您能不能指导我在定制板的 SDRAM_INIT()功能中必须做些什么更改? 我是否还需要执行除 SDRAM_init()函数以外的其他更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 EMIF 配置工具设置正确的 EMIF/DDR 参数:
    www.ti.com/.../sprac70

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。

    我有一个带有一个16位 DDR3的定制4376板。
    我有一个由硬件团队提供的.gel 文件、该文件在 CCS 中正常运行、同时通过 J-tag 连接到 H/W。

    我想在 u-boot 代码中进行相应的更改。

    请告诉我,我必须在代码中进行哪些修改才能正确配置 DDR3。

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    请参阅 此主题。

    此致、
    Kemal