This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] K2GICE:EtherCAT 主站

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594374/k2gice-ethercat-master

部件号:K2GICE

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
K2G 器件能否支持 EtherCAT 主站?
如果是、您是否会告诉我提供示例代码的时间表?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    以下是可用的工业软件:
    www.ti.com/.../pru-icss-industrial-sw

    我在这里看不到 EtherCAT 主站。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我知道 TI 目前不在 SDK 中提供 Ether Master 代码。
    我想知道该器件是否支持 EtherCAT 主站。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kaka

    这是可能的,但目前没有这种发展的时间表。 在这种情况  下、可以从您的 TI 代表那里获取其他信息。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    感谢您的信息。
    我明白了。

    此致。
    Kaka