This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:VOUT1视频显示中的场反转

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590060/linux-am5728-field-reversal-in-video-display-on-vout1

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们在基于 AM5728的定制设计上使用 Linux PSDK 02.00.00.00。 对于隔行视频标准、VOUT1端口上的视频显示、我们面临以下问题。

当 QT 将视频缓冲区渲染到显示端口时、在某些照射行程中、我们观察到连接到 VOUT1端口的电视上显示的视频有射野反转伪影。

视频端口配置为在嵌入式同步模式下播放1080i。  

请帮助我们解决该问题。

注意:我们已处理勘误 表 i838 (DSS BT.656/BT.1120最大水平消隐不符合要求)。 我们认为我们所面临的问题与此勘误表无关、因为我们观察到某些照射行程出现了场反转、而逐行显示运行正常。

此致、
Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知视频专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了增加观察结果、我们使用 Linux FB Qt QPA 将视频缓冲器呈现到显示端口。

    此致、
    Prasad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    此查询是否有任何更新?

    此致、
    Prasad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反馈将在可用时直接发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是受支持的用例。 查看此处支持的功能-