器件型号:TDA3
您好!
我使用的是 Vision_SDK 2.12 TDA3x。 当我尝试使用 network_Rx 工具通过以太网转储 YUV 视频时。 我将收到以下错误、如图所示。 我能够 ping IP 192.168.1.200。
如需更多信息、
在 cfg.mk 中,FATFS_PROC_TO_USE 设置为 none。
在 include/link_api/networkCtrl_if.h 中、为宏设置的值为 network_CTRL_Server_port (5000U -默认值为29170U、但为了使 DCC 正常工作、我们将其设置为5000U)、network_RX_Server_port (29171U)、network_TX_Server_port (29172U)。
此致、
Navinprasha.rr