This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:AM335x-bonebblack.dts 的器件树

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594624/linux-processor-sdk-am335x-the-device-tree-of-am335x-boneblack-dts

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

 我对 SDK 版本03.02.00.05中的器件树非常奇怪

为什么   AM335x-bone-common.dtsi 和 AM335x-evm.dts 的存储 器都配置如下:

内存{
DEVICE_TYPE ="存储器";
REG =<0x8000000000 0x10000000>;/* 256 MB */
};

我知道,Beagle Bone Black 和 EVM 板 都是512MB 内存。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    AM335x TI EVM 具有1GB DDR3。

    DDR3大小是在 u-boot 中设置的、您可以忽略 Linux 内核设置。 有关更多信息、请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../450326

    此致、
    帕维尔