This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:成像子系统 для TDA3/DM504

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603381/tda3-imaging-subsystem-tda3-dm504

器件型号:TDA3

你好

从何处获取有关 ABE 封装中 TDA3的图像子系统的文档?
我所描述的所有 TRM 仅包含 ABF 封装(在主页上标记)。

我可以获得 DM504的相同文档吗? 正如我所理解的、它们必须匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    上次发布的 TRM 仅包含 ISS 的概述。

    其余信息处于 NDA 状态。

    在即将推出的版本中、信息将同时出现在 DM50x 和 TDA3x TRM 手册中。

    如果您需要快速获取这些信息、请联系您当地的 TI 代表获取。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mariya、

    我们已经签订了 NDA。
    我之前已经联系过当地的 TI 代表。 他们回答我在那里提出这个问题。 这就是我开始本主题的原因。
    如何进行记录?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、
    请他/她在这里发帖。 我认为我们可以将文档发送到他的电子邮件、或为他提供内部链接。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题已离线解决。 我将关闭该线程。

    此致、
    Yordan