This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:NAND 闪存的最大可能大小

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566965/66ak2e05-maximum-possible-nand-flash-size

器件型号:66AK2E05

您好!

根据 EMIF16芯片选择、NAND 闪存的最大可能大小是多少?

谢谢 、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarang、

    与 NOR 闪存器件n`t、NAND 闪存器件不会以传统方式使用 EMIF16地址线。 由于数据总线用于将地址信息锁存到 NAND 中、因此您不受与芯片选择相关的物理存储器映射的限制。 因此、NAND 的大小限制是为支持 NAND 而开发的软件驱动程序的函数。

    EMIF16可与任何符合 ONFI 1.0标准的 NAND 器件搭配使用、后者的 ECC 要求低于4位 ECC (这是 EMIF16中 ECC 控制器可支持的最大 ECC)。 我们在 TI 支持的评估平台上提供4GB Micron NAND (MT29F4G08ABBDAH4D)。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    上面提到的部件是4Gb 部件、EVM 具有4Gb 部件。  

    我们需要板上有64GB NAND 闪存。 我们能否通过 EMIF16接口支持64GB NAND 闪存?  

    我们选择了 Micron 器件 MT29F64G08CBABBWP-12IT。  

    此器件具有页大小  (8192 + 744字节)、EMIF16是否可以支持这种很大的页大小?  

    请澄清。  

    谢谢、此致

    Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、
    还请确认、我们是否可以使用 EMIF16接口支持 MLC NAND 闪存?

    此致
    Tarang Jindal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarang、

    EMIF16是一个相对较旧的 IP、它早于 ONFI 2.0标准化。 我们很难检查与所有 NAND 器件的兼容性、因此我们尝试创建配套资料来提供指导。 下面是我们知道已使用 EMIF16 IP 对器件进行测试的 NAND 列表。
    processors.wiki.ti.com/.../List_of_NANDs_devices_supported_by_TI_RBLs
    processors.wiki.ti.com/.../Determining_compatibility_between_ROM_Bootloader_(RBL)_and_Raw_NAND_devices。

    据我所知、NAND 的大小不受用于 EMIF16的限制。 请查看 Micron NAND 闪存的数据表、查看它是否符合 ONFI 1.0标准。 还要检查 ECC 要求是否不超过4位。 n`t ECC 要求大于4位、则需要使用此 NAND CA μ 进行引导、并且需要实现 ECC 机制、即软件来管理软件驱动程序中的 NAND 事务。

    此致、
    Rahul

    PS:如果您计划将此 NAND 用于您的设计,我们始终建议您在最终决定将该器件用于生产之前订购少量产品。