This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:在播放某些 h264基本流时、DE解码_显示样本挂起

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604165/tms320dm8168-decode_display-sample-hangs-while-playing-certain-h264-elementary-streams

器件型号:TMS320DM8168

您好!

我正在尝试播放随附的 h264文件(上传到 https://files.fm/u/h4byypww)。 decode_display 应用程序在显示特定帧时停止。 发生这种情况的原因是什么? 应用程序打印以下错误消息

OMX_ErrorStreamCorrupt

OMX_ErrorUndefined

多次播放。 我知道流损坏、可能有一些丢失的帧。

任何线索都很有用。

谢谢。

Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您运行/logerSMDump.out 0x9e400000 0x100000、以获得更多的调试打印。

    这可以在文件系统中的/usr/share/ti/ti-uia 文件夹中使用。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Margarita。 显示 loggerSMDump.out 的输出

    e2e.ti.com/.../stream_5F00_playback_5F00_logs.txt

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、
    您是否有机会查看这些日志? 为什么应用程序停止?
    此致。