This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:Vout 扩频功能

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604515/tda2sx-vout-spread-spectrum-feature

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:TDA2

大家好、团队、

由于  VOUT1 PCLK 频率下的 EMI 问题、我的客户要求 VOUT1端口支持扩频功能。

在 TDA2 TRM (TDA2x_SR2.0_SR1.x_NDA_TRM_VAD.pdf)中、有一个寄存 器(PLL_SSC_CONFIGURATION1)可以在 DPLL_VIDEO1上启用 SSC 功能、如下所示。  另一方面、需要注意 的是"不支持 SSC 功能。"

客户想知道、通过启用"PLL_SSC_CONFIGURATION1[EN_SSC]"寄存器、他们可以使用 DPLL_VIDEO1上的 SSC 功能。

启用 EN_SSC 后如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lloyd、
    SSC 由于某种原因未进行测试。 如果一切正常、您的客户可以尝试使用它、但 TI 将无法为其提供支持。

    此致、
    STAN