This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:功耗估算工具

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568681/am3351-power-estimation-tool

器件型号:AM3351

您好、香榭丽舍

现有的 AM3351 (更少外设)是否有经过调整的 PET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用我们的产品...

    我不知道这一点、但您可以下载高级电子表格并输入利用率百分比、因为 AM3351没有 CAN 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、客户要求 ZCE 中不为 AM335x 使用 GPIO 组2和3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以忽略不计、并且将处于几 mW 的范围内。