This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:QSPI 引导

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594363/am4372-qspi-boot

器件型号:AM4372

大家好

我对 AM437x 的 QSPI 引导有疑问。

我的客户希望使用从闪存启动 QSPI。
如果闪存为空、AM437x 的引导 ROM 是否会返回失败、如图5-8所示。?

TRM 的"5.2.6.7.2"中介绍了返回失败
QSPI 器件时。

但我看不到空白部分。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 QSPI 引导失败、ROM 代码将进入引导序列中的下一个器件。 如果 QSPI 是引导序列中的唯一器件、ROM 代码将在每次 WDT 到期且器件复位时尝试从其引导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Biser

    感谢您的回复、

    我明白了。

    此致
    高贵须