This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GPMC_FCLK 频率

Guru**** 2554710 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568477/am5728-gpmc_fclk-frequency

器件型号:AM5728

您好!

请告诉我 AM5728的 GPMC_FCLK 频率。

不同 Sitara 处理器上早期的线程指出它是固定的、不能更改、它对 AM57xx 是否仍然有效?

我想所有 AM57xx 系列都是一样的吗?

谢谢、

Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要查看相应的器件数据表。 相关信息位于"时序要求和开关特性"部分、"通用存储器控制器(GPMC)"小节中。 在本小节下的表格中、查找参数"周期时间、输出时钟 GPMC_clk 周期"。 最小输出时钟周期时间对应于 GPMC_FCLK 周期((GpmcFCLKDivider = 0)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Biser。

    我可以看到该规格仅适用于 NOR /同步接口。
    我将 GPMC 用于 NAND 接口。要估算时序位字段值、我需要 GPMC_FCLK 周期。
    在 TRM 中、它被连接至 L3MAIN1_L3_GICLK。

    请告诉我 NAND 接口的 GPMC_FCLK 周期。

    谢谢。
    Srinivas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROM 代码将 GPMC 时钟初始化为133MHz 以进行 NAND 引导。 请参阅 AM335x AM572xTRM Rev. G 的33.3.7.4节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57xx 也是一样的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我的拼写错误。 我更正了我上面的最后一个帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    对于正常 NAND 操作、GPMC_FCLK 是否固定为133MHz?
    我们使用以下公式估算了从测量的 CE#到 W#延迟的 GPMC_FCLK 为266MHz

    b =((WEOnTime–CSOnTime)*(TimeParaExtraularity + 1)+ 0.5 *(WEExtraDelay–CSGranDelay))* GPMC_FCLK 周期

    是否有任何用于估算 NAND (GPMC)时序位字段的示例设计。

    谢谢、
    Srinivas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何人请对以上内容发表评论。

    谢谢、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求 AM57x 团队进行评论。 他们将在这里作出回应。