请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6670 工具/软件:Code Composer Studio
你好
我使用的是带 TMS320C6670的电路板。
在构建引导表时、我只需要在项目中为所有内核使用全局地址
L2SRAM_CORE0 - 0x10800000
L2SRAM_Core1 - 0x1180000
L2SRAM_Core2 - 0x1280000
L2SRAM_CORE3 - 0x1380000
因为如果 我尝试使用本地地址、引导加载程序 RBL 会错误地为 CORES1、2、3放置我的代码
L2SRAM - 0x00800000
在创建引导表时、HAW 是否可以将本地地址转换为全局地址?
相关信息。
亚历山大。