工具/软件:Linux
您好!
HW:定制 VAYU 板。
我正在将 SDK 从 GLSDK 7.04移植到处理器 SDK 3.02。
目标板基于 DRA7X_EVM (VAYU 703761-1031)、没有太多差异。
我没有遇到 GLSKD 7.04问题。
但是、在应用处理器 SDK 3.02后、USB1器件模式不工作。
在 u-boot 中使用"ums 0 mmc1"命令时、在主机 Linux PC 上可以找到小工具驱动程序和其他目标的停止。
内核加载后、我可以使用 USB1作为器件模式。
但如果没有 u-boot 命令、我无法使用器件 USB1端口。
当我使用以前版本的内核配置和设备树(基于 GLSDK 7.04)使用相同的 u-boot 进行测试时,情况良好。
(我通过更改器件树测试了主机模式、它在主机模式下工作正常。)
我认为内核配置或设备树肯定是错误的。
我已经检查了时钟、稳压器电源等
但我不能弄清楚是什么问题。
还有其他建议或提示吗?
谢谢你
内核配置
CONFIG_USB_NET_DRIVERs=m CONFIG_USB_Pegasus=m CONFIG_USB_RTL8152=m CONFIG_USB_USB_NET_AX8817X=m CONFIG_USB_NET_AX8817X=m CONFIG_USB_USB_END_CONFIG_USB_USB_USB_USB_ENCI_CONFIG_USB_USB_USB_USB_USB_USB_CL80=m CONFIG_USB_USB_USB_ENCI_USB_USB_USB_ENCI_CONFIG_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_ENCI_ENCI=USB_USB_ENABLE_CONFIG_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_ENCI=USB_USB_USB_ENCI=USB_USB_USB_USB_USB_ENABLE_CONFIG_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_EN CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS=m CONFIG_USB_MUSB_AM35x=m CONFIG_USB_MUSB_USB_AM335X_CHARE=m CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA=y CONFIG_USB_DWC3_DULE_CONFIG=USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_SCON_CONFIG =m USB_USB_US_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB___USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB__USB_ CONFIG_USB_FUNCHTIONFS_RACM=y CONFIG_USB_FUNCHTIONFS_generic=y CONFIG_USB_Mass 存储=m CONFIG_USB_G_HDE_SERI=m CONFIG_USB_DIST_G_G=m CONFIG_USB_USB_M_CONFIG_M=USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_G_D_BUg_COMPILE=m CONFIG_M=m CONFIG_M=M=M=USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_
设备树设置
/{ 型号="TI DRA742"; ... reserved_mem:保留内存{ ... extCON_USB1:extCON_USB1{ 兼容="linux、extcon-USB-GPIO"; ID-GPIO =<&pcf_HDMI 1 GPIO_ACTIVE_HIGH_>; }; extCON_USB2:extCON_USB2{ 兼容="linux、extcon-USB-GPIO"; ID-GPIO =<&pcf_HDMI 2 GPIO_ACTIVE_HIGH_>; }; ... }; &OMA_dwc3_1{ extcon =<&extcon_USB1>; } ;&OMA_dwc3_2{ extcon =<&extcon_USB2>; } ;&USB1{ DR_MODE ="外设"; }; &USB2{ DR_MODE ="主机"; }; …… &USB2_phy1{ PHY-SUPPLY =<&ldousb_reg>; } ;&USB2_phy2{ PHY-SUPPLY =<&ldousb_reg>; }; // dra7.dtsi 相同 ... omap_dwc3_1:omap_dwc3_1@48880000{ 兼容="ti、dwc3"; ti、hwmds ="USB_OTG_SS1"; reg =<0x48880000 0x10000>; 中断= ; #address-cells =<1>; #size-cells =<1>; utmi-mode =<2>; 范围; USB1:USB@48890000{ 兼容="SNP、dwc3"; reg =<0x48890000 0x17000>; 中断= 、 、 ; 中断名称="外设"、 "主机"、 "OTG"; PHY =<&USB2_phy1>、 <&USB3_phy1>; phy-names ="USB2-phy"、"USB3-phy"; TX-Fifo-resize; maximum-speed ="super-speed"; DR_MODE ="OTG"; SNP、ds_u3_suspuhy_quirk; SNP、ds_u2_suspuhy_quirk; }; }; (笑声)
# dmesg|grep usb
[9.159108] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs [9.170471] usbcore:注册的新接口驱动程序集线 器[9.187886] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB [9.415516] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。 [NET592947] UDC 48890000.usb:正在注册 UDC 驱动程序[g_multi] [76.612671] usb0:主机 MAC C6:C7:28:0d:0d:83 [ gad617426] usb0:Mac 86:2f:b0:C3:8d:9e [ NET67995] usb0:ETH_DDR_U 尚未准备 好[76.67642][USBDDCC_U 链接48890000.usb::76.6734
DebugFS 48890000.usb 信息
# cat /mnt/48890000.usb/regdump GSBUSSCFG0 = 0x0000000e GSBUSSCFG1 = 0x00000f00 GTXHRCFG = 0x00000000 GRXTHRCFG = 0x00000000 GCTL = 0x25802000 GEVGUID = 0x00000000 GSTS = 0x0000800002 GSNPSID = 0x553320GHRCFG = 0x00000000 GCTL = 0x00000000 GCCTR0 = 0x00000000 = 0x0000000GPT0000 = 0x0000000GPTCCTRD = 0x00000000 = 0x0000000GPTMCTRK = 0x0000000GPT0000 = 0x0000000GPTMCTRK = 0x00000000 = 0x0000000GPT000GPT000GPT000GPT000GPTMCTRG 0x2040ca GHRAMS1 = 0x01c0c93b GHWPARAMS2 = 0x00000000 GHWPARAMS3 = 0x1042008d WPARAMS4 = 0x48822004 WPAGHRAMS5 = 0x042088 GHWPARAMS6 = 0x0b000c20 GH20A GPBAR MS7 = 0x0000fs802020A GPB1000 = 0xTBPR1000 = 0x0000G0002 = 0x0000000GUSB0X00000001 = 0xTBPR1000 = 0x00000002 = 0xTBG0001 = 0x0000000G0002 = 0xTBPR1000 = 0x0000G0001 = 0x00000002 = 0x0000000GUSB0X00000002 = 0xTBPRG0001 = 0x00000002 = 0x00000000 GUSB2PHYCFG (4)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (5)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (6)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (7)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (8)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (9)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (0x00000000 GUSB2PHYCFG (0x00000000 )= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (0x00000000) = 0x00000000 GUSB2PHYCFG (0x00000000 GUSB2PHY)= 0x00000000 GUSB2PHY = 0x00000000 CC00000000 CC2PHY = 0x00000000 (0x00000000 GUSB2PHY)= 0x00000000 GUSB2PHY (0x00000000 GUSB2PHY)= 0x00000000 GUSB2PHY (0x00000000 GUSB2PHY)= 0x00000000 GUSB200000000 GUSB2PHY = 0x00000000 (0x00000000 GUSB2PHY)= 0x00000000 GUSB200000000 (0x00000000 GUSB2PHY = 0x GUSB2I2CCTL (4)= 0x00000000 GUSB2I2CCTL (5)= 0x00000000 GUSB2I2CCTL (6 )= 0x00000000 GUSB2I2CCTL (7)= 0x00000000 GUSB2I2CCTL (8)= 0x00000000 GUSB2I2CCTL (9)= 0x0000CC000000 = 0x00000000 (0xUSB2CCI2CC000000)= 0xUSB2CC000000 (GUSB2CC000000) GUSB2CC000000 = 0x000000 (GUSB2CC000000) GUSB2GUSB2CC000000 = 0x000000 (GUSB2CC000000) GUSB2CC000000 = 0x000000 (GUSB2GUSB2CC000000) GUSB2CC000000 = 0xUSB2CC000000 (GUSB2CCTL (GUSB2CC000000)= 0xUSB2GUSB2CC000000) GUSB2CC000000 = 0x000000 (GUSB2I2CC000000) GUSB2CCTL (GUSB2CC000000)= 0xUSB2CC000000 0x00000000 GUSB2PHYACC (5)= 0x00000000 GUSB2PHYACC (6)= 0x00000000 GUSB2PHYACC (7)= 0x00000000 GUSB2PHYACC (8)= 0x00000000 GUSB2PHYACC (9)= 0x00000000 GUSB2PHYACC (10)= 0x00000000 GUSB2PHY ( 0x00000000) = 0x00000000 PUSB2PHY ( 0 )= 0x00000003 (USB2PM2PM3 = 0x00000000 GUSB0XUSB2PHY) = 0x00000000 GUSB3PIPECTL (6)= 0x00000000 GUSB3PIPECTL (7)= 0x00000000 GUSB3PIPECTL (8)= 0x00000000 GUSB3PIPECTL (9)= 0x00000000 GUSB3PIPECTL (10)= 0x0000FIFGUSB3PIPECTL (0x000000) = 0x0000000XUST0 = 0x00000004 (XUSB0)= 0x00000004 = 0x0000ECC0XUSTR0 = 0x00000004 (XUSTR0)= 0x00000004 (XUSPIPECZ)= 0x000000 (XUST0)= 0x0000000XUSTR0 = 0x00000004 = 0x00000004 (XUSTIPECZ) XUSPIPECZ = 0x00000004 = 0x0000000XUSTRL (XUSTRL (XUSTR1)= 0x0000000XUST0) 0x00000004 = 0x0000.0XUST0 = 0x0000.0XUSTR0 = 0x00000004 (XUSTRL (XUSTR GTXFIFOSIZ (6)= 0x06650013 GTXFIFOSIZ (7)= 0x06780013 GTXFIFOSIZ (8)= 0x068b0013 GTXFIFOSIZ (9)= 0x069e0013 GTXFIFOSIZ (10)= 0x06FIFFIFB10013 GTXFIFOSIZ (0x0000XTXOSIZ)= 0x06XTXOSIZ (0x0000XFIFEQXTXOSIZ)= 0x000000 (0x0013 )= 0x0000XFIFEQXTXFIFEQXTXOSIZ (0x000000)= 0x06XTXOSIZ (0x000000)= 0x000000 (20) 13 FIFEQXFIFEQXFIFEQXFIFOSIZ (GTXTXOSIZ)= 0x0013 FIFEFFXFIFEQXFIFOSIZ = 0x0020 (0x000000 (GTXTXFIFEQXTXOSIZ)= 0x0020)= 0x0020 (GTXFIFEFFXFIFEFFXFIFEQXFIFOSIZ = 0x 0x00000000 GTXFIFOSIZ (23)= 0x00000000 GTXFIFOSIZ (24)= 0x00000000 GTXFIFOSIZ (25)= 0x00000000 GTXFIFOSIZ (26)= 0x00000000 GTXFIFOSIZ (27)= 0x00000000 GTXFIFOSZ (28)= 0x0000XFIFOSZ ( 0x0000XDRXFIFO XDRIZ = 0x000000)= 0x0000TXOSZ (0x0000XDRXFIFOSZ = 0x0000XDRXDRIZ = 0x00000)= 0x0000XDRXDRX000000 (0x000000) GR0XOSZ = 0x0000XFIFOSZ (0x0000XFIFOSZ (0x0000XFIFOSZ)= 0x0000XDRXDRXFIFOSZ (0x000000)= 0x0000XDRXFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ (0x0000XDRXDRXDRIZ)= 0x000000)= 0x000000 (0x0000XDRXFIFOSZ (0x000000)= 0x0000XDRXFIFOSZ (0x0000XDRXFIFOSZ = 0x00000000 GRXFIFOSIZ (8)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (9)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (10)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (11)= 0x00000000 GRXFIFOSZ (12)= 0x00000000 GRXFIFFIFOSZ (13)= 0x00000000 GRXOSZ (0x0000XDRX0000 GRXFIFOSZ)= 0x00000000 GRXOSZ (0x00000000 GRXFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ (0x0000X0000XDRIZ)= 0x00000000 GRX00000000 GRXFIFOSZ (0x000020)= 0x00000000 GRXOSZ (0x0000XOSZ)= 0x0000X00000000 GRX0000XFIFOSZ = 0x00000000 GRX0000XFIFOSZ = 0x00000000 XFIFOSZ (X0000XFIFOSZ)= 0x00000000 GRX0000XFIFOSZ = 0x00000000 GR0000XFIFOSZ (0x0000XFIFOSZ (0x000020)= 0x00000000 GR GRXFIFOSIZ (24)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (25)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (26)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (27)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (28)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (29)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ = 0x00000000 DRV0000 = 0x00000000 DRV0000 = 0x0000000DRV0000 = 0x0000000DRGERT = 0x00000000 = 0x0000000DRV1000 (DRV1000) DRV1000 (DRV1000)= 0x0000DRV000DRV0000 = 0x0000000DRV1000 (DRV1000 DRV1000)= 0x0000000DRVINTRFERV0000 = 0x0000.0000 = 0x0000000DRV000DRV0000 = 0x0000.000DRV1000 (DRV000DRV1000 = 0x0000.000DRV000DRV1000 = 0x 0x00d20001 DGCMPAR = 0x00000000 DGCMD = 0x00000000 DALEPENA = 0x00000000 DEPCMDPAR2 (0)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (1)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (2)= 0x00000000 DEPCPAR2 (3)= 0x00000000 DEPCPAR2 (0x00000000 DEPPAR2) = 0x00000000 DEPCPAR2 (0x00000000 DEM2 (0x00000000 DEPPAR2 )= 0x00000000 DEPPAR2 (0x00000000 DEPPAR2)= 0x000000 (0x00000000 DEPCPAR2) = 0x00000000 DEPCMDPAR2 (14)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (15)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (16)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (17)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (18)= 0x00000000 DEPCPAR2 (19)= 0x00000000 DEPCPAR2 (0x00000000 DEPCPAR2)= 0x00000000 (0x00000000 DEPCPAR2)= 0x00000000 DEPCPAR2 (0x000020)= 0x00000000 DEPCPAR2 (0x0000MPCPAR2 (0x000020)= 0x00000000 DEPCPAR2 (0x0000MPCPAR2) 0x000020 DEPCMDPAR2 (30)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (31)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (0)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (1)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (2)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (3)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (4)= 0x00000000 DEPPAR1 (0x00000000 DEPAD1)= 0x00000000 1 (0x00000000 DRPPAR1)= 0x00000000 1 (0x00000000 DEPPAR1)= 0x00000000 DEPAD1 (0x00000000 1 (0x000000) 1 (0x0000MDPCMDPPAR1)= 0x00000000 1 (0x000000) 1 (0x00000000 DEPPAR1)= 0x00000000 DEPPAR1 (0x000000) 1 (0x0000MDPCMPAR1) 1 (0x000000)= 0x00000000 DEPPAR1 (0x00000000 DEPAD1)= 0x000000 (0x000000 (0x00001 0x00000000 DEPCMDPAR1 (15)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (16)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (17)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (18)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (19)= 0x00000000 DEPCPAR1 (20)= 0x00000000 DEPCPAR1 (21) 0x00000000 DEPCPAR1 = 0x00000000 (0x00000000 DEPCPAR1) = 0x00000000 DEPCMD1 (0x000000 (21)= 0x00000000 DEPCPAR1 (0x0000MPCPAR1)= 0x00000000 DEMPCPAR1 (0x000000)= 0x00000000 DEPPAR1 (0x000000 (0x0000MPCPAR1) 0x000000)= 0x00000000 DEPPAR1 (0x0000MPCPAR1) = 0x00000000 DEPCMDPAR0 (0)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (1)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (2)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (3)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (4)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (5)= 0x00000000 DEPCPAR0 (0x00000000 DEPPAR0 )= 0x00000000 (0x00000000 DRPPAR0)= 0x00000000 (0x00000000 DEPPAR0)= 0x000000 (0x00000000 DEPPAR0)= 0x000000 (0x00000000 DEPPAR0 (0x00000000) 0x000000 (0x000000) 0) 0 (0x00000000 DEPPAR0)= 0x000000 (0x000000 (0x00000000 DEPPAR0)= 0x000000 (0x00000000 DEPPAR0)= 0x000000 (0x00000000 DEPPAR0)= 0x000000 (0x000000 (0x000000) 0x000000) 0 DEPCMDPAR0 (16)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (17)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (18)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (19)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (20)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (21)= 0x00000000 DEPCPAR0 (22)= 0x00000000 DEPCPAR0 (0x00000000)= 0x00000000 DEPCPAR0 (0x00000000 DEPPAR0)= 0x00000000 (0x00000000 (0x00000000)= 0x00000000 DEPCPAR0)= 0x00000000 (0x00000000 DEPCPAR0)= 0x000000 (0x000000 (0x000000) 0= 0x000000 (0x0000MPCPAR0) 0x000000 (0x000000)= 0x000000 (0x000000) DEPCPAR0 (0x0000MPAR0)= 0x000000)= 0x000000 (0x000000 (0x0000MPCPAR0 0x00000000 DEPCMD (1)= 0x00000000 DEPCMD (2)= 0x00000000 DEPCMD (3)= 0x00000000 DEPCMD (4)= 0x00000000 DEPCMD (5)= 0x00000000 DEPCMD (6)= 0x00000000 DEPCMD (7)= 0x00000000 DEPCMD (8)= 0x00000000 DEPCMD (0x00000000) = 0x00000000 (0x00000000) DEPCMD (0x00000000)= 0x00000000 (0x00000000 (0x00000000) DEPCMD (0x00000000)= 0x00000000) = 0x00000000 DEPCMD (18)= 0x00000000 DEPCMD (19)= 0x00000000 DEPCMD (20)= 0x00000000 DEPCMD (21)= 0x00000000 DEPCMD (22)= 0x00000000 DEPCMD (23)= 0x00000000 DEPCMD (24)= 0x00000000 DEPCMD (25)= 0x00000000 DEPCMD ( 0x00000000) = 0x00000000 EPCMD (0x00000000) = 0x00000000 EPCMD (0x00000000)= 0x00000000 EPCMD (0x00000000)= 0x00000000 EPCMD (0x00000000)= 0x00000000 EPCMD (0x00000000)= 0x00000000 00029 = 0x00000000 EPCMD (0x00000000)= 0x00000000 EPCMD (0x00000000)= 0x00000000 E OEVT = 0x8000000000 OEVTEN = 0x00000000 OSTS = 0x00000019 # cat /mnt/48890000.usb/mode 设备
modprobe g_multi.的日志
g_multimodprobe /dev/mmcblk0的日志是 eMMC。 [1320.513821]使用随机自以太网地址 [1320.519152]使用随机主机以太网地址 [1320.524106]使用 随机主机以太网地址[1320.529274] usb0:主机 MAC 0e:14:c0:11:dc:f2 [1320.541880]使用随机主机以太网地址[1320.537189] usb0:主机 MAC 0e:14:14:c0:5529:c0: 1247:01247:01247:01247:01247:01247:0279304b:02347 可移动文件:(无媒体) [1320.565966] LUN:文件:/dev/mmcblk0 [1320.569491] LUN 数量=1 [1320.580228] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链接未就绪 [1320.590029] g_multig_gadget:多功能组合 小工具[1320.600862] g_multi_g_g_g_adget 无法提供多个用户空间[1320.7916][1320.590029] g_multi_g_multi_g_g_g_g_g_g_g_g_g_g_g_g
然后是48890000.usb regdump
然后 # cat /mnt/48890000.usb/regdump GSBUSSCFG0 = 0x0000000e GSBUSSCFG1 = 0x00000f00 GTXHRCFG = 0x00000000 GRXTHRCFG = 0x00000000 GCTL = 0x25802000 GEVTEN = 0x00000000 GSTS = 0x3e800002 GSNPSID = 0x5533202A GRGCTL = 0x00000000 GCCTR0 = 0x00000000 0x0000000GPTCCTR0 = 0x00000000 = 0x0000000GPTCCTRD = 0x00000000 = 0x0000000GPT000GPT0000 = 0x0000000GPT000PRGPD = 0x0000000GPUCCTRD = 0x00000000 = 0x00000000 = 0x0000000G000GPT000 GHUSBRAMS0 = 0x2040ca GWPARAMS1 = 0x01c0c93b GWPARAMS2 = 0x00000000 GWPARAMS3 = 0x1042008d GWPARAMS4 = 0x48822004 GWPARAMS5 = 0x042088 GWPARAMS6 = 0x0b000c20 GWPARAMS7 = 0x0000000GPBGR10020 = 0xTBPR1000 = 0xTBG0001 = 0x00000002 = 0xTBPRG0002 = 0x00000002 = 0xTBPRG0001 = 0x00000002 = 0xTBPRG0001 = 0x00000002 = 0xTBPRG0002 = 0x00000002 0x00000000 GUSB2PHYCFG (3)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (4)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (5)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (6)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (7)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (8)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (0x00000000 GUSB2PHYCFG) = 0x00000000 GUSB2PHYCFG (0x00000000 GUSB2PHY)= 0x00000000 (0x00000000 GUSB2PHYCFG (0x00000000 GUSB2PHYCFG)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (0x00000000 GUSB2PHY)= 0x00000000 GUSB2PHYCFG (0x00000000 GUSB2PHY)= 0x00000000 GUSB2PHY)= 0x00000000 GUSB2PHY (0x00000000 GUSB2PHY)= 0x00000000 GUSB2PHY = 0x00000000 (0x00000000 GUSB2PHY)= 0x00000000 GUSB2PHY = 0x00000000 GUSB2PHY (0x00000000 GUSB2GUSB2PHY = 0x00000000 GUSB2I2CCTL (4)= 0x00000000 GUSB2I2CCTL (5)= 0x00000000 GUSB2I2CCTL (6)= 0x00000000 GUSB2I2CCTL (7)= 0x00000000 GUSB2I2CCTL (8)= 0x00000000 GUSB2CCI2CCTL (0x000000 ) = 0x00002CCI2CC000000 (0x000000)= 0x0000GUSB2CCI2CCI2CC0000 (0x000000)= 0x000000 = 0x0000GUSB2CCI2CCI2CC0000 (0x000000)= 0x00002 GUSB2CCI2CC000000 (0x000000)= 0x00002 (USB2CCI2GUSB2CCI2CCTL (0x000000)= 0x000000)= 0x0000GUSB2GUSB2CCI2CCI2CC000000 (0x000000)= 0x000000 (USB2CCI2GUSB2CCI2CCI2CCTL (0x000000)= 0x000000)= 0x0000GUSB2CCI2GUSB GUSB2PHYACC (4)= 0x00000000 GUSB2PHYACC (5)= 0x00000000 GUSB2PHYACC (6)= 0x00000000 GUSB2PHYACC (7)= 0x00000000 GUSB2PHYACC (8)= 0x00000000 GUSB2PHYACC (9)= 0x00000000 GUSB2PHYACC (0x00000000 ) = 0x00000000 PUSB2PM2PM3 = 0x00000000 (0x0000000PUSB2PHY)= 0x00000000 PUSB2PM3 (0XUSB0XPUSB2PHY)= 0x000000 (0XPUSB0XPUSB0XPUSB0PUSB2PHY) PUSB2PUSB0 = 0x000000 = 0x000000 (PUSB0XPUSB0PUSB2PHY) GUSB0XPUSB0XPUSB0PUSB0PUSB0 = 0x000000 = 0x000000 = 0x000000 (PUSB0PUSB0PUSB0PUSB0PUSB0PUSB3 (PUSB0PUSB0PUSB0PUSB0PUSB0PUSB0PUSB0PIP 0x00000000 GUSB3PIPECTL (5)= 0x00000000 GUSB3PIPECTL (6)= 0x00000000 GUSB3PIPECTL (7)= 0x00000000 GUSB3PIPECTL (8)= 0x00000000 GUSB3PIPECTL (9)= 0x0000FIFGUSB3PIPECTL (10) = 0x0000000XUST0 = 0x00000004 (XUSPIPECZ)= 0x00000004 = 0x00000004 (XUSPIPECZ)= 0x00000004 (XUST0) XUSPIPECZ = 0x000000 (XUST0)= 0x000000 (XUST0) XUST0 = 0x0004 (XUSPIPECZ)= 0x000000 (XUSPIPECT0) XUST0 = 0x0004 = 0x000000 (XUST0 = 0x0004 (XUST0) XUSPIPECZ = 0x000000 (XUSPIPECZ) XUST0 = 0x000000 (XUSPIPECZ = 0x000000 = 0x4 = 0x06520013 GTXFIFOSIZ (6)= 0x06650013 GTXFIFOSIZ (7)= 0x06780013 GTXFIFOSIZ (8)= 0x068b0013 GTXFIFOSIZ (9)= 0x069e0013 GTXFIFOSIZ (10)= 0x06XFIFOSIZ = 0x0013 (GTXEXTXOSIZ ) = 0x0000013 GTXEXFIFOSIZ = 0x0000013 (GTXEXFIFOSIZ)= 0x000000 (GTXEXFIFOSIZ = 0x06XTXOSIZ = 0x0013) 0x0000XEXFIFOSIZ = 0x0000013 (GTXTXEQXEXFIFOSIZ = 0x000000 (GTXEXFIFOSIZ)= 0x0000013 GTXEXFIFOSIZ = 0x0000013 (GTXEXFIFOSIZ = 0x000000 (GTXEXFIFEQXEXFIFOSIZ)= 0x0020) 0x0000013 (GTXTXOSIZ = 0x0020 (GTXTXOSIZ = 0x GTXFIFOSIZ (22)= 0x00000000 GTXFIFOSZ (23)= 0x00000000 GTXFIFOSZ (24)= 0x00000000 GTXFIFOSIZ (25)= 0x00000000 GTXFIFOSZ (26)= 0x00000000 GTXFIFOSZ (27)= 0x0000XFIFOSZ (0x0000XFIFOSZ)= 0x0000XFIFOSZ (0x0000XDRXDRX0 )= 0x0000XFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ (0x0000XFIFOSZ = 0x000000)= 0x0000XDRXFIFOSZ (0x0000XFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ (0x000000)= 0x0000XDRXFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ (0x0000XDRXDRXDRXDRXDRXDRX0)= 0x000000)= 0x0000XFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ (0x0000XDRXDRXDRXDRXDRXDRX0008 (0x000000)= 0x000000 (0x0000XFIFOSZ = 0x000000 0x00000000 GRXFIFOSIZ (7)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (8)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (9)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (10)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (11)= 0x00000000 GRXFIFOSZ (12)= 0x00000000 GRXFIFOSZ = 0x0000XFIFOSIZ (XDRX000000)= 0x00000000 GRXFIFOSZ = 0x00000000 GRXFIFOSZ (XFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ = 0x00000000 GRXDRXFIFOSIZ (0x000000)= 0x000020) GRX0000XFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ (XDRX0000XFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ (XFIFOSZ) GR0000X0000X0000X0000X0000XFIFOSZ = 0x000020) GR0000XFIFOSZ = 0x000000 GRXFIFOSZ (XFIFOSZ = 0x0000XFIFOSZ = 0x0000XDRXFIFOSZ = 0x00000000 GRXFIFOSIZ (24)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (25)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (26)= 0x00000000 GRXFIFOSIZ (27)= 0x00000000 GRXOSFIFOSIZ (28)= 0x00000000 GRXDRSIFIFIZ (29)= 0x00000000 DRV0008 = 0x00000008 = 0x0000000DRV1000 GRUDRV0000 = 0x00000008 = 0x0000000DRV1000 (DRV1000 DSTS = 0x009240b4 DGCMPAR = 0x00000000 DGCMD = 0x00000000 DALEPENA = 0x00000003 DEPCMDPAR2 (0)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (1)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (2)= 0x00000000 DEPCPAR2 (3)= 0x00000000 DEPCPAR2 (0x00000000 DEPCPAR2) = 0x00000000 DEPCPAR2 (0x00000000 DEPPAR2)= 0x000000 (0x00002) DEM2 (0x00002 (0x0000MDPCPAR2) DEPCPAR2 (0x000000) DEPCPAR2 (0x00002) DEPCPAR2 (0x000000 DEPCPAR2 (0x000000) DEPCPAR2 (0x000000 DEPCPAR2) 2 (0x000000 DEPCPAR2)= 0x000000 DEPCPAR2 (0x00002) 0x00000000 DEPCMDPAR2 (13)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (14)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (15)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (16)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (17)= 0x00000000 DEPCPAR2 (18)= 0x00000000 DEPCPAR2 (19) 0x00000000 DEPCPAR2 = 0x00000000 (0x00000000 DEM2 (0x0000MPCPAR2)= 0x00000000 DEPCPAR2 (0x000020) = 0x00000000 DEPCMDPAR2 (30)= 0x00000000 DEPCMDPAR2 (31)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (0)= 0xfbc46000 DEPCMDPAR1 (1)= 0x02000500 DEPCMDPAR1 (2)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (3)= 0x00000000 DEPPAR1 (0x00000000)= 0x00000000 DEPPAR1 (1) = 0x00000000 DEPCMD1 (0x00000000 DEPPAR1)= 0x000000 (0x00000000 DEPPAR1)= 0x000000 (0x00000000 DEPPAR1) 1 (0x000000 (0x0000MD1) 1)= 0x0000MDPCMPAR1 (0x00000000 DEPPAR1)= 0x00000000 DEPPAR1 (0x00000000 DEPPAR1 (0x000000 (0x000000) 1)= 0x00000000 DEPPAR1)= 0x000000 (0x00000000 DEPPAR1 (0x000000 (0x00001) 1)= DEPCMDPAR1 (14)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (15)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (16)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (17)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (18)= 0x00000000 DEPCMDPAR1 (19)= 0x00000000 DEPCPAR1 (20)= 0x00000000 DEPCPAR1 (0x000000)= 0x00000000 DEMPAR1 (0x00000000 DEMPCPAR1)= 0x000000 (0x00000000 DEPPAR1)= 0x00000000 DEMPCPAR1 (0x000000)= 0x0000MPCPAR1 (0x000000 (0x000000)= 0x0000MPCMPCPAR1 (0x000000)= 0x0000MPCPAR1 (0x000000) 1 (0x0000MPCMPCPAR1)= 0x000000 (0x0000MPCPAR1)= 0x000000 (0x0000MPCPAR1)= 0x000000 (0x0000MPCPAR1) 1 (0x000000 0x00000000 DEPCMDPAR1 (31)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (0)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (1)= 0x00001000 DEPCMDPAR0 (2)= 0x00000001 DEPCMDPAR0 (3)= 0x00000000 DEPCMDPAR0 (4)= 0x00000001 DEPCMDPAR0 (5)= 0x00000001 DEPCPAR0 (0 )= 0x00000001 DEPCPAR0 (0)= 0x000001 DEPCPAR0)= 0x00000001 DEPCPAR0 (DEPCPAR0)= 0x000000 (0) 0x000001 DEPCPAR0 (0x000000)= 0x000000 (0x000000) = 0x00000001 DEPCMDPAR0 (16)= 0x00000001 DEPCMDPAR0 (17)= 0x00000001 DEPCMDPAR0 (18)= 0x00000001 DEPCMDPAR0 (19)= 0x00000001 DEPCMDPAR0 (20)= 0x00000001 DEPCMDPAR0 (21)= 0x00000001 DEPCPAR0 (22)= 0x00000001 DEPCPAR0 (20)= 0x00000001 DEPCPAR0 = DEPCPAR0 (DEPCPAR0)= 0x00000021)= 0x00000001 DEPCPAR20 (DEPCPAR01 = DEPCPAR0)= 0x00000001 DEPCPAR0 (DEPCPAR20)= DEPCPAR01 DEPCPAR0 = DEPCPAR0 = DEPCPAR0 (DEPCPAR0 = 0x00000001 DEPCPAR20)= DEPCPAR20)= 0x00000001 DEPCPAR20 (DEPCPAR01 DEPCPAR20)= DEPCPAR01 DEPCPAR20 (DEPCPAR20)= DEPCMD (0)= 0x00000006 DEPCMD (1)= 0x00000001 DEPCMD (2)= 0x00030002 DEPCMD (3)= 0x00040002 DEPCMD (4)= 0x00050002 DEPCMD (5)= 0x0000000002 DEPCMD (6)= 0x00070002 DEPCMD (7)= 0x0002 DE0002 (0x0002 DE0002 = 0x0002 DEPCMD (0x0002)= 0x0002 DE0002 (0x0002 DE0002 DE0002 DEPCMD (0x0002)= 0x0002 DE0002 (0x0002) DE0002 DE0002 (0x0002 DE0002 DEPCMD (0x0002)= 0x0002 DE0002 (0x0002 DEPCMD)= 0x0002 DE0002 (0x0002 DE0002 DE0002 (DE0002)= 0x0002 DE0002 DE0002 DEPCMD (0x000 0x00110002 DEPCMD (17)= 0x00120002 DEPCMD (18)= 0x00130002 DEPCMD (19)= 0x00140002 DEPCMD (20)= 0x00150002 DEPCMD (21)= 0x00160002 DEPCMD (22)= 0x00170002 DEPCMD (23)= 0x000002 DE0002 = 0x000002 DE0002 DEPCMD (0x000002 DE0002 = 0x000002 DE0002 DE0002 = 0x000002 DE0002 DE0002 (0x000002 DE0002 DE0002 DE0002 DEPCMD (0x000002)= 0x000002 DE0002 DE0002 DE0002 DE0002 DE0002 = 0x000002 DE0002 DE0002 DE0002 (0x000002 DEPCMD (0x000002)= 0x000002 DE0002 DE0002 DE0002 DE0002 DE0002 DE = 0x00000040 OEVT = 0x8000000 OEVTEN = 0x00000000 OSTS = 0x00002019
ifconfig 结果
ifconfig eth0 链路连接:以太网 HWaddr A4:D5:78:7E:5E:EC iNet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr:fe80::a6d5:78ff:fe7e:5eec%132112/64范围:链接 运行多播 MTU:1500公制:1的上广播 RX 数据包:5错误:0丢弃:0超限:0帧:0 TX 数据包:90错误:0丢弃:0超限:0载波:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:1145 (1.1 KiB) TX 字节:20649 (20.1 KiB) 中断:99 eth1 链路连接:以太网 HWaddr A4:D5:78:7E:5E:ED 上广播多播 MTU:1500公制:1 RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0 TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B) 低 链路环状图:本地环回 iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0 inet6 addr:::1%132112/128范围:主机 正在运行 MTU:65536公制:1的上环回 RX 数据包:166错误:0丢弃:0超限:0帧:0 TX 数据包:166错误:0丢弃:0超限:0载波:0 冲突:0 txqueuelen:1 RX 字节:12736 (12.4KiB) TX 字节:12736 (12.4KiB) usb0 链接地址:以太网 HWaddr C2:21:F7:06:34:84 iNet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255掩码:255.255.255.0 上广播多播 MTU:1500公制:1 RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0 TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
但是、Linux 主机 PC 无法检测到 Linux 小工具 USB 驱动程序。