This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:关于 PSDKLA-1364

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603834/linux-dra746-about-psdkla-1364

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

您好!

请告诉我哪个板是已知问题、PSDKLA-1364。
我将在 Vayu 板修订版上使用1Gb 以太网 G 与 PSDKLA3.02。 使用1Gb 乙醚时、我是否需要关注此问题?

谢谢、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    我已邀请一位专家发表评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们在与 Rev.G EVM 上的 PHY 通信时确实存在可靠性问题-某些屏蔽的 EVM 在以太网端口上携带了100Mbps 标签(如果已知可靠性问题@ 1Gbps -此类系统上的链路状态将在上升和下降之间切换)。

    在后续 EVM 版本(修订版 H)上、PHY 是固定的、因此1Gbps 应该能够可靠运行

    如果您在 Rev.G EVM 上遇到链路稳定性问题、最好将速度强制设置为100Mbps (通过 SW 或连接到外部开关的100Mbps 端口)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。 我明白了。

    此致。
    肯什