This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:RTP 数据包定期传输

Guru**** 2583205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604506/am3352-rtp-packet-transmit-at-regular-intervals

器件型号:AM3352

尊敬的香榭丽舍

我的客户使用 Linux PSDK v3.2开发了 VoIP 电话、他们担心 RTP 数据包的间隔是不同的。

是否可以传输具有相似间隔(20ms)的 RTP 数据包?

他们发现 RTP 数据包的间隔不是定期的,变化很大(40mse, 1mse,……)

我认为这是因为 Linux OS 的非实时调度、我想检查 CPSW 中是否有任何此设置。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以太网专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。