This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:触摸屏问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568568/processor-sdk-am335x-touchscreen-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

我有一位想要更改触摸屏控制器的客户询问。 过去、它是 Atmel、驱动程序已经是 SDK 的一部分。 现在,他们希望使用游行(早期赛普拉斯)的„TT21XXX TrueTouchRegistered多点触控全点。

他们从显示制造商那里获得的驱动程序。 它在 Pandaboard 上使用。 它已成功进行 x 编译。 特定于驱动程序的 debugoutput 附加在 dmesg.txt 中。

使用 evtest 工具、可以显示触控事件、请参阅(evtest.txt)、但其基于 Qt/QML 的 GUI 以及示例(矩阵浏览器)不会做出反应。

您能想到他们还需要考虑的详细信息吗? 库、比如 mtdev 或其他什么? 是否希望最新 SDK 的更新能有所帮助?

此致、

FRZE

e2e.ti.com/.../1325.dmesg.txt

e2e.ti.com/.../evtest.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迁移到 SDK 03_02_00_05可以解决该问题。

    此致、
    弗兰克