This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:RTOS 音频基准测试问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589692/tmdxidk5718-rtos-audio-benchmark-issue

器件型号:TMDXIDK5718

你(们)好

我安装了最新的 RTOS SDK V3.3和 Code Composer Studio v7.1.0
SDK 中有一个名为"Audio Benchmark Starterkit"的演示项目。

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Audio_Benchmark_Starterkit

根据此 wiki 项目页面、演示项目在 AM571x IDK 上运行。
当我运行 BenchmarkProjectCreate.bat 为 Code Composer Studio 创建一个项目时、不会生成任何项目。
如 wiki 页面上所述、我纠正了该演示被重命名为"audio-benchmark-starterkit"而不是"audio-benchmark-kit"的已知错误。
由于它仍然不起作用、我分析了批处理文件。 我发现在脚本文件夹中、仅列出了 AM572x 处理器的文本文件、而不列出 AM571x 处理器。

本演示不适用于 AM571x? (与上述明确列出"AM571x IDK"的 wiki 页面中的硬件要求相反)

此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    发行说明指出 CCS v7.0.0是受支持的版本。 您是否试用过它?
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    CCS 版本在这个过程阶段还不重要、因为只涉及 SDK 中的文件(批处理文件和脚本子文件夹中的文本文件)。 批处理文件不会创建项目文件、因为它找不到与"AM571x"相关的文本文件。

    此致、
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    这是本演示的初始版本。 AM571x 和 idkAM571x 仅支持使用 make 文件、仅支持在 CCS 控制台中进行日志记录、而对于 evmAM57xx 则支持 UART。

    以便为 AM571x IDK 构建此模块。 使用 make 文件构建.out 文件。 为 idkAM571x 平台构建该模块。
    使用 SDK 根目录中的 setup.bat 设置 SDK 环境。
    然后转到演示文件夹并使用以下命令进行构建:
    清洁
    gmake device=AM571x Board=idkAM571x build=CCS

    Build=CCS 将基准测试输出放置在 CCS 控制台中、而不是 UART 控制台中、因此只能通过仿真器进行测试、而不能使用 SD 引导。 我们计划在下一次更新中扩展 CCS 项目、UART 控制台输出和 SD 引导支持。

    此致、
    Rahul

    PS:CCS 工程的生成仅支持脚本文件夹中具有相应.txt 文件的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Rahul

    感谢您的介绍。
    现在、我可以运行该示例。
    我很困惑、因为在演示 Wiki 网站上没有有关此限制的信息。

    此致、
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈 Markus。 我将更新该文档以反映此信息。