This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:IDK 摄像头输出格式

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568281/am5718-idk-camera-output-format

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:TMDXIDK5718

从 Thread https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/567035/2082809#2082809获取

我的客户启动并运行了电路板。 评估的目的是测试图像处理能力。 板载摄像头可以根据数据表 http://www.uctronics.com/download/MT9T111_MT9T112_DS_A.pdf 以各种不同的格式输出图像 。 他们特别希望使用原始格式进行测试。

如何在此设置中选择图像输出格式:TMDXIDK5718 IDK 正在运行

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM57X/latest/index_FDS.html

 谢谢、

/Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈

    VIP 捕获驱动程序是基于 V4l2框架的 Linux 驱动程序。 查看以下处理器 wiki 页面、了解有关 VIP 驱动程序的更多信息-

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_VIP_User's_Guide

    使用以下说明了解传感器和 VIP 接口支持的可能格式。  

    #yavta --list-controls /dev/videoX

    同样、您可以使用 yavta 快速验证捕获是否按预期进行。 下面的示例、以捕获 SBGGR8格式、分辨率为800x600的40帧  

    yavta -C40 -fSBGGR8 -FTEST_800x600.raw -s800x600 /dev/videoX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Manisha。
    此致、
    /Wolfgang