This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCIEVMK2X:为 TCI6636K2H &TCIEVMK2X EVM 构建 MCSDK 视频演示应用

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589428/tcievmk2x-mcsdk-video-demo-application-build-for-tci6636k2h-tcievmk2x-evm

器件型号:TCIEVMK2X

您好!

美好的一天!!


目前我使用的是以下版本的 mcsdk_video、但我无法构建二进制文件。  
请建议如何在 Linux 主机中构建 mcsdk_video。

mcsdk_video_02_02_00_46_setuplinux.bin
desktop-linux-sdk_01_00_03_00_64bit_setuplinux.bin

等待您的宝贵回放。

BR、
Swadhin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否使用最新的 DISDK 03.02.00.05及其随附的示例应用和演示? MCSDK 已停产。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的重播、

    我将使用最新的 SDK、请向我发送链接、但我想在 Linux 中使用环境设置。
    此外、如果 SDK 中支持演示视频应用测试、则我将开始对其进行处理。

    谢谢、
    Swadhin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我安装了 TISDK Linux k2hk 03.03.00.04,还能够编译和加载 ubi 和内核映像文件。
    您能不能建议我如何测试视频演示应用。

    谢谢、
    Swadhin