This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:带有 DMTimer 的1us 计数器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604479/am3352-1us-counter-with-dmtimer

器件型号:AM3352

您好!

我们需要使用 AM335x DM计时 器实现1us 自由运行计时器。
此应用中使用了25MHz 外部振荡器(CLK_M_OSC)。

此应用程序不使用任何操作系统、它是一个简单的裸机应用程序。

看一下 DM定时器 的预分频器选项、我们认为不是
可以使用可用的预分频器创建1MHz 时钟。

因此、唯一的选择是将外部1MHz 时钟用于"TCLKIN"输入引脚。
我们可以使用 PWMSS 模块创建1MHz PWM 输出信号并使用它
作为 TCLKIN 的外部时钟。

请告诉我们这是否可行、是否有其他好的选择。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没错。 定时器预分频器只能是2值的幂。 您所建议的似乎是不使用外部时钟源时唯一可行的选择。