This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:CCSv7分段故障

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604307/linux-ccsv7-segmentation-fault

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Linux

重新启动后、Code Composer Studio 不再启动。 可能是由于升级(我认为 Ubuntu 和 CCS 都已升级)。 重新安装 7.2版时得到的结果相同。

操作系统为 Ubuntu 17.04、内核为 4.10.0-24通用。

Eclipse 正常打开。 工作区已删除。

 来自命令行的 strace CCStudio | tail 给出了这一点

mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANGATE、-1、 0)= 0x7f9e25e1f000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e25d1e000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e25c1d000
mmap (NULL、135168、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e60010000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e25b1c000
mmap (NULL、135168、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e4403a000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e25a1b000
mmap (NULL、135168、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e44019000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e2591a000
mmap (NULL、135168、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e258f9000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e257f8000
mmap (NULL、135168、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e257d7000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e256d6000
mmap (NULL、135168、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e256b5000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e255b4000
mmap (NULL、135168、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e25593000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e25492000
mmap (NULL、135168、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e25471000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e25370000
mmap (NULL、135168、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e2534f000
brk (0xbe3000) = 0xbe3000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVATE | MAP_ANGATE、-1、 0)= 0x7f9e2524e000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e2514d000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e2504c000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e24f4b000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e24e4a000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e24d49000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e24c48000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e24b47000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANYGATE、-1、 0)= 0x7f9e24a46000
mmap (NULL、1052672、PROT_READ|PROT_WRITE、MAP_PRIVE|MAP_ANALEY|MAP_STACK、-1、 0)= 0x7f9e24945000
mprotect (0x7f9e24945000、4096、PROT_NONE)= 0
clone (child_stack=0x7f9e24a44ff0、flags=clone_vm|clone_fs|clone_files|clone_SIGHAND|clone_SYSVSEM|clone_SYSVSclone_sbone_sbone_sble= 0x7f9470_e0|tex
、copy_e0_e0_tex、tex_c249tex e0=tex、tex_cyclon_e0=0x5tex_e0_tex、tex 24e0_cyclone、tex_tex_tex e0_tex e0_tex e0_tex e0_c24e0_tex、tid_ {FUTEX_OP_SET、0、FUTEX_OP_CMP_GT、1})= 1
futex (bbbc5c28、FUTEX_WAKE_PRIVATE、1)= 1
futex (bb4f954、FUTEX_WAIT_PRIVATE、1、NULL)=-1 EAGAIN (暂时不可用资源)=
1 fetex (bsigr_0
、sgv = 0_sgv = 0_sigbt、sgv = 1
~、sgv = 1 ~、sgv = 1、sgv = 1、sgv = 1、sgv = 1、sgv = 1、sgv = 1、sgv = 1、sgv = 1、sgv = 1、sigr_deltex 1、sigr_mf 1、sigr_mcr = 1、sigr_mf 1
-SIGSEGV {si_signo=SIGSEGv,si_code=SEGV_MAPERR,si_addr=0x7ffcdfb8cfe0}-++
被 SIGSEGV ++[1]16031
分段故障 strace CCStudio 杀死----

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    您应该在我们的 CCStudio 论坛中提出/发布此问题:

    e2e.ti.com/.../81

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我将在那里发布。 那么、我应该删除这里的帖子吗?