This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1310:CC1310输出24MHz 晶体

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589113/rtos-launchxl-cc1310-cc1310-output-24mhz-crystal

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

CC1310 LaunchPand external 24MHz crystal oscillator and external 32KHz crystal output? 如果是、哪个 IO 端口输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您无法在引脚上输出24MHz 振荡器。 如果要测量时钟精度、可以使用频谱分析仪查看射频载波。 相对频率偏移是相同的。

    要在 IO 上输出32kHz 时钟、请参阅技术参考手册(www.ti.com/lit/pdf/swcu117)第11.3.3节。

    谢谢、
    Fredrik