This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:语音识别支持

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594297/am3351-voice-recognition-support

器件型号:AM3351

大家好、

我们有兴趣在我们的设计中使用 AM3351 (600MHz)。 我们在 Sitara 处理器上或我们可以利用的任何库上是否支持语音识别?  

我们希望能够进行一些关键字检测。  

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash
    您能否发送更多有关这方面的详细信息-什么是终端应用以及除关键字检测之外还需要什么-例如、什么环境-多少麦克风-是波束形成、降噪、回波消除或仅是关键字检测。
    如果无法共享机会详细信息、请随时发送离线电子邮件。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您的回答。 我将离线跟进您。

    谢谢、
    Akash