This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:如何将 OpenCV 2.3添加到 CCS 中?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594282/ccs-omap-l138-how-to-add-opencv-2-3-into-ccs

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 我想在 CCS 中使用 OpenCV 2.3中的一些函数。 我想知道如何将 OpenCV 导入 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../181467
    e2e.ti.com/.../1277050
    e2e.ti.com/.../276137

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的链接。

    我之前实际上已经介绍过这些内容、但遗憾的是无法找到如何将 OpenCV 2.3添加到 CCS 中的确切解决方案。

    CCS 库中已经有 OpenCV 1.1、但我需要在2.3版本中使用一些新函数。

    我是否可以将必要的头文件和.c 文件添加到 CCS 工程中并进行编译?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不再支持此器件上 C674x DSP 的 OpenCV 编译。 您可以在开源社区中找到几篇关于使用 CMake 为 ARM 编译此版本的文章。 我们有 Cortex A8的说明、您可以按照这些说明为 ARM 9构建

    processors.wiki.ti.com/.../Building_OpenCV_for_ARM_Cortex-A8

    此致、
    Rahul