请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6713B 您好!
我正在尝试使用 ce0存储器空间通过 EMIF 16位异步接口将外部 FIFO 存储器(FPGA)连接到 TMS320C6713。 我读过许多 PDF spra543、spru190d 等、但我仍然有一些困惑。
1) 1)如何控制包括 ce0、re、we 等在内的不同信号? 它们是自动控制的。
2) 2)地址行上的地址是如何放置的?
3) 3)如何从数据线读取数据?
4) 4)假设我的 CE0空间开始于 0x01800000、以下代码行是否会自动设置上述相应的信号线? 并将从 CE0存储器组进行读取和写入??
阅读:
uint16 tmp = *(volatile unsigned int *) 0x01800000;
写入:
*(volatile unsigned int *) 0x01800000 = 0xa5a5;
5) 5)如果 您可以共享、不使用 CSL 的示例代码将非常有用。
此致、