This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8147:DDR3 4x4GB 接口

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604053/tms320dm8147-ddr3-4x4gb-interface

器件型号:TMS320DM8147

你(们)好

我们要求将2GB DDR3连接到 DM8147处理器、

我们计划将2x4Gbit DDR3连接到每个内存组。  

在数据表中、它被称为"存储器设备容量:64MB、128MB、256MB、512MB、1Gb、 2GB 和4Gb 设备"。

我相信在实施这种配置时不应有任何顾虑。

请确认。

谢谢、此致

Sushruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushruta、

    是的、支持该配置、但仅当这些4Gbit DDR3芯片为 x16 (而不是 x4、x8)时。 这个限制来自 DM814x 具有高达 A[14](DDR[x]_A[14]、x = 0或1)的地址线

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。

    此致
    Sushruta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Pavel

    您能告诉我们上面提到的容量为4Gb 的内存设备是否在任何平台上进行了测试吗?

    此致
    Sushruta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sushruta、

    4Gbit x16 DDR3器件在 DM38x CSK 和 AM335x BBB 上经过测试、请参阅以下链接:

    www.ti.com/.../tmdscsk388
    www.ti.com/.../spruic7.pdf

    www.ti.com/.../beaglebk

    此致、
    帕维尔