This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:关于 SRIOSGMICLK 的频率输入

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589318/66ak2h12-about-the-frequency-input-of-sriosgmiiclk

器件型号:66AK2H12

你(们)好,先生

在检查66AK2H12的规格后、我们发现 SRIOSGMICLK 的输入频率为312.5MHz (3.2ns)/156.25MHz (3.2ns)/125MHz (8ns)。

www.ti.com/.../66ak2h12.pdf


但是、我们在 keystone2硬件设计指南中发现 SRIOSGMICLK 的输入频率为156.25MHz/250MHz/312.5MHz。
www.ti.com/.../sprabv0.pdf

对于66AK2H12、我们希望使用 SRIOSGMICLK 的125MHz 频率输入。 是否提供?
请提供建议并谢谢。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    我已将此内容转发给 SRIO 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    您是否有任何更新,并感谢您的回复。

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yimin、
    硬件设计指南中的表15似乎不正确。 如硬件设计指南表6所示、数据手册初始发行版中的频率分别为125MHz 和156.25MHz。 自该文档发布以来、312.5MHz 已添加为支持的频率。 通常、数据手册中的数据手册信息始终是最新的。 125MHz 是一个很好的值。 我将尝试更新硬件设计指南。
    对此,
    Bill