This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM57X:MT9T111传感器的曝光控制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604210/linux-processor-sdk-am57x-exposure-control-for-mt9t111-sensor

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

大家好、

我使用的是具有 am57xx 处理器 SDK 的 TMDSEVM572x 摄像头模块。

我想知道如何进行曝光控制、因为我的视频不清晰。

如果有其他原因造成这种扭曲的画面,请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有什么更新吗?

    我只找到 用于设置曝光值的0xE81F 寄存器。 如果我错了、请纠正我的问题。

    还想知道、mt9t11x 驱动程序代码中默认是否存在自动曝光? 如何配置手动曝光控制?

    谢谢。