This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8147:eMMC 闪存启动

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603457/tms320dm8147-emmc-flash-boot

器件型号:TMS320DM8147

您好!

我们计划在中将2GB eMMC 闪存用作 DM8147处理器的启动器件、以满足我们的一项新要求。

我们将使用8位传输模式。 我们没有任何具有 eMMC 闪存器件的参考设计。

请告诉我们在实施此操作时是否有任何问题。 此外、请告诉我们此实现是否有任何参考设计。

谢谢、此致

Sushruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在等待您的回复。

    如果您能向我们推荐任何兼容的 eMMC 闪存器件、将会大有帮助。 我们计划将 eMMC 用作引导和存储器器件。

    谢谢、此致、
    Sushruta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushruta、

    是的、支持2GB eMMC 进行引导、有关详细信息、请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../151914
    e2e.ti.com/.../351680
    e2e.ti.com/.../1653586

    有关参考设计、请参阅基于 AM335x 的 BeagleBoneBlack:
    www.ti.com/.../beaglebk

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DM814x 支持从 MMC1接口引导。 您可以使用任何在1位模式(除4位或8位外)下工作的 eMMC 卡、并且使用 ARG=0的 CMD1。

    ROM 代码将仅使用4个数据引脚 dat[3:0](请参阅 TRM 第4.7.4.10节用于 MMC 引导的引脚)、但您可以在 u-boot/内核中切换到8位模式。

    另请参阅:

    e2e.ti.com/.../222231
    e2e.ti.com/.../565146

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供信息。

    我们决定继续使用 Micron 部件 MTFC2GMDEA-0M (2GB)。

    如果有任何问题、请告知我。

    谢谢、此致
    Sushruta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sushruta、

    eMMC 部件应该可以正常工作。 只需确保它与 DM814x TRM 第4.7.4节 MMC/SD 卡对齐

    此致、
    帕维尔