请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:66AK2H14大家好!
我有一个66AK2H14 rev4板、并且在主机 Linux 计算机上安装了 Linux SDK、但使用它时遇到了很多问题。 我已经按照“1-Processor-SDK-Linux-Getting Started-Guide.pdf”文件中提到的步骤操作,然后它引用了“Program-EVM-UG.pdf”文件。 在该文件中、有许多我无法理解的内容。 在该文件的开头,它从名为“u-boot-spi-k2hk-evm.gh”和“tisdk-server-rootfs-image-k2hk-evm.ubi”的两个文件进行软链接 ,但它不会再次使用它们,在该文件中,它还说明了66AK2H14中的 nand 问题和“备用 U-Boot 命令”,但没有说明“替代 U-Boot 命令” 我们应该做什么、我不知道如何在 NOR 上加载 u-boot 和在 nand 上加载内核、因此两个月后我无法运行电路板、请帮助我运行电路板。
此致
Matin