This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320TCI6487:将此 SoC 用于4G 网络

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590484/tms320tci6487-using-this-soc-for-4g-network

器件型号:TMS320TCI6487

我想构建一个可以使用 SIM 卡与4G 电信运营商通信的设备。 此 SoC 是否可用于4G 通信? 如果没有、有人可以为类似智能手机的应用推荐 SoC 吗? 更接近的说法是、Qualcomm 的 Snapdragon Line。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rithvik、

    通常用于4G 通信的 TMS320TCI6487表格不存在问题、但您能否分享有关您想要使用的特定4G 模块的更多详细信息。

    BR
    Tsvetolin Shulev