This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:寻求视频合成方面的帮助。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603338/linux-am5728-ask-for-help-with-video-compositing

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你好。

我们现在使用的是 AM5728 PSDK。

我们将立即尝试使视频生效。
(通过结合 ARGB、更改视频颜色(深褐色效果)
这类似于 α 混成。
(SRC 平面+ Dist 平面=输出)

目前、我们使用的是所有管道。

LCD 1:VID 1是字幕、VID 2是视频。
LCD 2:VID 3是图像。
LCD 3:GFX 是 LCD 1的 WB (VID 1 + VID 2)。

我们几乎已经创建了整个硬件/软件资源。
我尝试使用 GPU 将 α 混合体转换为 VID 2上的视频、但速度会降低。

我认为方法是使用背景进行合成。
但是、无法使用 src 指定背景、无法更改 BG 和平面的顺序。
此外、背景只能使用 RGB 颜色。

现在还有其他解决方案可以解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知我们的视频专家。 他们的反馈将在此处发布。

    您能否分享您正在使用的 SDK?

    此致、
    Yordan