This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678 DSP 中的2个 SRIO 端口(每个 SRIO 端口用于与 Zynq 和 K7 FPGA 进行通信)和1个以太网端口。

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567618/tms320c6678-2-srio-ports-each-srio-port-to-communicate-with-zynq-and-k7-fpga-and-1-ethernet-port-in-a-c6678-dsp

器件型号:TMS320C6678

大家好、

我想知道如何 在定制板中使用单个应用为 C6678 DSP 配置 SRIO 端口和以太网端口。

我有两个 SRIO 端口,一个端口用于与 Zynq 通信,一个端口用于连接 K7 FPGA,一个以太网端口用于与外部主机通信。 我使用单核应用程序来执行所有配置/操作。

如果您可以提供任何文档或示例代码...

提前感谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noufal、您好!

    我已将此内容转发给 SRIO 专家。 他们的反馈应该发布在这里、但是您能指定电路板上运行的软件吗?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Tsvetolin Shulev,

    使用 CCSv5生成的 RTOS 应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noufal、您好!

    Processor SDK RTOS 的 PDK 中提供了 SRIO 驱动程序示例、 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_SRIO

    您可以在 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 上下载最新的处理器 SDK(需要 CCSv6.1.3)

    SRIO 用户指南位于此处: www.ti.com/.../sprugw1、SRIO LLD 设计文档位于 pdk_c667x_2_0_x\packages/ti\drv\SRIO\docs\SRIO_SDS.pdf。

    查看 SRIO 端口配置的 SrioDevice_init()函数。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    我有两个 SRIO 连接到不同的 FPGA、一个以太网连接到主机 PC。 对于 SRIO 情况、我应该使用单独的存储器区域、还是可以使用相同的存储器区域进行 SRIO 通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noufal、您好!

    您可以参阅 SRIO_LpbkDioIsr_evmc6678_C66BiosExampleProject 的 loopbackDioIsr.c 中的 dioSocketsWithISR ()函数、以检查如何为 SRIO 套接字分配不同的存储器(缓冲器)。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我搜索了安装文件夹。 在上述内容中、没有 loopbackDioIsr.c 文件。

    我需要各位成员再提供一个帮助。

    我想知道 DSP、Zynq 和 K7 FPGA 之间的 SRIO 枚举情况、其中所有 FPGA 都位于同一电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noufal、

    是否使用最新的 Processor SDK 3.2中的 pdk_c667x_2_0_4? 请参阅

    \ti\pdk_c667x_2_0_4\packages/ti\drv\SRIO\examples\SRIOLoopbackDioIsr\src\loopbackDioIsr.c


    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、

    正在使用 PDK_C6678_1_1_2_5。 我得到了文件。 但没有 dioSocketsWithISR()函数。

    此致、