请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 我们偶尔会遇到 LCDC 的"输出 FIFO 未运行"错误、为了减少 LCDC DMA 的负载、我们希望将帧缓冲区的格式从32位(ARGB8888)更改为24位(RGB888)。 SGX530是否支持将 ARGB888图像混合到 RGB888图像中? 总之、我们希望在输出到帧缓冲区之前一直使用 ARGB8888。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们偶尔会遇到 LCDC 的"输出 FIFO 未运行"错误、为了减少 LCDC DMA 的负载、我们希望将帧缓冲区的格式从32位(ARGB8888)更改为24位(RGB888)。 SGX530是否支持将 ARGB888图像混合到 RGB888图像中? 总之、我们希望在输出到帧缓冲区之前一直使用 ARGB8888。
谢谢。