This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:光盘内容

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593570/66ak2h14-the-contents-of-the-cd

主题中讨论的其他器件:66AK2H14

大家好、

我买了66AK2H14板、但很遗憾我没有收到随附的 CD、我在驱动该板时遇到了很多问题、我猜可能是因为我没有收到将所有文档放在一起的 CD、 是否有人只向我发送 CD 的内容清单? 还有一个问题! 该 CD 中是否有任何 TI 站点上不存在的文件或文档?

此致

Matin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matin、
    您可以访问新软件工具和 EVM 文档的链接、
    www.ti.com/.../toolssoftware

    包含两个主要软件的电路板中包含 MCSDK 和 CCSv5以及程序 EVM 文档。

    BR、
    Swadhin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    `s 制造商的网站提供了作为 CD 一部分提供的所有内容以及所有设计文件。 您可以在此处找到内容:
    www2.advantech.com/.../EVMK2HX_sd4.aspx

    请详细说明您在使用 EVM 时遇到的问题。 如果与电源管理相关、并且您的主板 LCD 指示 SOC 电源故障、那么您可能会看到需要 UCD 固件升级的问题、请检查主板 REv4版本的已知问题列表、以查看是否有任何问题与您的症状相匹配。

    此致、
    Rahul

    PS:请注意、TI.com 提供了适用于此器件的最新 SDK 软件。  套件中用于随 MCSDK 和 CCSv5一起提供的 CD/USB、但支持使用适用于 K2H 的 Processor SDK 以及 Linux 内核4.4和 CCSv7