This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Phytec SOM 模块

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601135/am5728-phytec-som-module

器件型号:AM5728

您好!

我们正在尝试使用 AM5728处理器构建定制板。  为了缩短设计时间、我们尝试购买基于 AM5728的 SOM 模块并将其集成到电路板中。  PHYTEC 对基于 AM5728的 SOM 模块的支持非常差。  从 SOM 模块到 AM5728多功能引脚的详细接口不是共享的。 如果有任何其他供应商正在生产 AM5728模块、或者 TI 的任何团队可以帮助我们从 PHYTEC 团队获取详细信息、因为他们是 TI 芯片组的 SOM 模块开发单元。  我们 希望仅获得基于 AM5728 SOM 模块构建系统的相关详细信息。  

谢谢、此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苏达尔山
    我很遗憾听到您所面临的问题。 我直接联系 Phytec、我将在我的通信中包括此帖子以及他们的任何回复、他们将在此处发布。
    关于其他供应商,SOM 供应商列在“工具和软件”选项卡下的产品文件夹中: www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是来自 PHYTEC USA 的 Nick McCarty。 我们获悉、您在获取 phyCORE-AM5728模块支持时遇到一些困难。 我们 在此处的开发 wiki 上提供了文档、软件版本和 pinmux 文件

    您还可以访问 此处的在线支持门户、直接从我们的工程师那里获得支持  

    您需要创建帐户才能登录。 我看到您可能已经在那里有了帐户、并在5月提出了一个问题。 门户的支持团队位于美国、因此如果您不在美国、可能会有一些延迟。 PHYTEC 还在印度、德国、法国和中国设有办事处。 如果 您没有获得所需的帮助、可以在此处找到直接联系人、请告诉我。

    ~Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉、更新此帖子时出现延迟。  目前、我们在所有技术问题上都得到了 PHYTEC USA 的良好支持。 感谢您的支持团队。

    此致、

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们遇到了一个问题、但 PHYTEC 支持能够帮助我们解决这个问题

    此致、

    Sudarshan