This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:内部电阻器处于热复位状态

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593673/am3359-internal-resistors-state-in-warm-reset

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件:TMDSICE3359

我们的客户希望避免其电路板中的 IO 在长期热复位期间浮动。

所有内部下拉/上拉电阻器的活动状态是否不敏感?

我在 TMDSICE3359中检查了一些 IO。 以下每个 IO 仅连接到 TMDSICE3359中的 J3连接器。

 - UART0_CTSN (E18)
 - UART0_RTSn (E17)
 - UART1_RTSn (D17)
 - UART1_CTSN (D18)

这些 IO 中的每一个在 TMDSICE3359的热复位期间显示逻辑高电平、但在数据表的"焊球复位状态"中为"Z"。 内部下拉/上拉电阻器的有效状态在热复位期间似乎保持其电流值。

请尽快给我一个答案。 如果您能及时回复、我们将不胜感激。

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 AM335x TRM 修订版 O 中的表8-25以及下表中的注释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    感谢你的答复。

    我已经看到了你指出的笔记。 这些注释将描述一些管脚控制寄存器是异常的、即敏感型热复位。

    我在"Pad Control Registers"中找不到异常详细信息。 哪些管脚控制寄存器是例外、即敏感型热复位?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您不理解数据表中"焊球复位状态"的含义。 在第4.2节的开头、这被定义为:
    "六. 焊球复位状态:当低电平有效 PWRONRSTn 引脚为低电平时端子的状态。"

    此外、表4-1状态后的注25:
    "(25)对于此表的焊球复位状态列中包含相关内容的所有引脚、在所有电源斜升之前不会定义该引脚。"

    热复位只会将 padconf rg电 容器重置为其默认值,即您提到的引脚的"H: High-impedance with an active pullup resister"(H:高阻抗、有源上拉电阻)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    感谢你的答复。

    我理解"焊球复位 REL "中的内容。 状态"是 AM335x 中所有引脚的默认值。 我的理解是否正确?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    感谢你的答复。

    我会向客户建议在"焊球复位 REL "中使用"Z"的每个引脚。 状态"通过外部电阻器上拉/下拉。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    我还有一个问题。

    以下 IO 在"焊球复位 REL 中为"Z"。 状态"。

     - DDR_D[15:0]
     - DDR_DQS[1:0]
     - DDR_DQSn[1:0]

     - USB[1:0]_CE
     - USB[1:0]_VBUS
     - USB[1:0]_DM
     - USB[1:0]_ID
     - USB[1:0]_DP

    是否允许这些 IO 在长期热复位期间浮动?

    这些 DDR 引脚没有 VTT 终端、因为这些引脚使用器件上终端(ODT)。 热复位期间,通过 DDR_ODT 或 DDR_RESETn 将 ODT 禁用,将这些引脚驱动为低电平,然后这些引脚悬空。

    由于 USB 不用于我们客户的电路板、这些 USB 引脚保持悬空。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些引脚应保持原样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    感谢你的答复。

    这些引脚将在长期热复位期间保持悬空、以不连接到端接电阻器。

    此致、

    Daisuke