This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:关于 EVM 板的 NDA 签名

Guru**** 2541900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568147/tda2evm5777-about-nda-signature-of-evm-board

器件型号:TDA2EVM5777

尊敬的:

有一些关于 TDA2EVM5777平台的信息。

1)

我购买 了 TDA2EVM5777的 EVM 板 ,  

如果我们要签署 NDA、则可以免费签署 NDA?

2)

我们的板是 EVM5777G-03-40-00、  

DDR 的地址范围是多少?

我浏览了规范、通常、这个主芯片中有 EMIF1和 EMIF2、

您能否告诉我这个用于 EMIF 接口的电路板、只使用了一个 EMIF 接口、或者同时使用了这两个接口?

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Meng、

    已针对您的问题通知客户支持主管。 他将在这里作出答复。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    1.您应联系当地的 TI 代表以了解有关 NDA 的更多详细信息。
    TDA2EVM5777具有4GB DDR3L SDRAM。 MPU (Cortex A15)能够访问所有4GB、但对于其他 SoC 主站、仅2GB 可用。 换言之、您在系统之间共享2GB 内存和仅限2GB MPU 的内存。 这些4GB 的内存分布在 EMIF1和 EMIF2-2GB 每个 EMIF 上。

    BR、
    Dobrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dobrin:

    感谢你的答复。

    您的含义:

    在 Tda2x SOC,cortex-A15-0和 cortex-A15-1中可以访问2GB 内存、此 SOC 中的其他内核可以访问另一个2GB DDR 内存

    我的理解是否正确?

    提前感谢。

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我的意思是、其他内核可以访问2GB、Cortex A15可以访问相同的2GB、也可以访问仅由 MPU (Cortex A15)看到的另一个2GB。 因此、MPU 可以访问4GB、所有其他 SoC 主站仅访问2GB。

    BR、
    Dobrin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    Cortex-A15可以访问全部4 GB。

    其他主站只能访问2 GB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的答复。

    我将在下一步中详细浏览规范。

    BRS、

    门格